ユーザーライブラリパラメータ

概要

ファイル: \examples\AdavancedVAFunctions\Parameters Library\UserLibParameter.va

デフォルトプラットフォーム: mE5-MA-VCL

簡単な説明

ユーザーライブラリエレメントにパラメータを指定する方法を示すデモです。

このサンプルでは、ユーザーライブラリエレメントにパラメータを指定する方法を示します。 このライブラリエレメントは、内部パラメータ Process0/UserLibElement/DoInvert/Value を UserLibElement ボックスのパラメータ Invert に移動するために IntParamReference オペレータを使用します。 このパラメータは、UserLibElement のコンテキストメニューを開き、 'Properties' を選択することで変更できます。 注:MyLibElement は、パスワード 'abcabc' を使用して開くことができます。

Parameters Libraryの詳細な導入については、Operator ReferenceのLibrary Parametersセクションを参照してください。